がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

イベント

プレゼントキャンペーン
人の表情を理解するサイネージキットをゲットしよう!
抽選で10名様にプレゼント
(キャンペーンは終了しました)



キャンペーン終了のお知らせ

本キャンペーンは終了いたしました。多数様のご応募誠にありがとうございました。
当選、落選につきましてはメールにてご案内させていただきました。

キャンペーン対象品入手、アクセス情報

●GR-PEACH Normal(RZ/A1H搭載)

コアスタッフ株式会社
http://itstore.zaikostore.com/shopdetail/000000001684/ct67/page1/order/

チップワンストップ
http://www.chip1stop.com/dispDetail.do?partId=COR1-0000002&mpn=GR-PEACH%20Normal

注意1: デモ動作にGR-PEACHのJP3をショートする必要があります。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-00167/ (ピンヘッダ:株式会社秋月電子通商)
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03688/ (ジャンパーピン:株式会社秋月電子通商)

注意2: 下記サイトの「AUDIO CAMERA Shield + GR-PEACH Normal との組合せ」部分を参照し、足長ピンソケットを半田付けする必要があります。
https://www.core.co.jp/product/m2m/gr-peach/gr-lcd.html (株式会社コア)
http://akizukidenshi.com/catalog/c/cframe1_p1/ (リード10mmピンソケット:株式会社秋月電子通商)

●4.3inch LCDパネル用LCDシールド

コアスタッフ株式会社
http://itstore.zaikostore.com/shopdetail/000000001777/ct67/page1/order/

●カメラモジュール(HVC-P2)

チップワンストップ
http://www.chip1stop.com/search.do?classCd=&did=&keyword=B5T-007001

Digi-Key
https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/o/omron/facial-recognition-camera

HVC-P2関連情報
http://plus-sensing.omron.co.jp/product/hvc-p2.html

評価用PCソフトウェアは、下記サイトの「製品関連情報」タグに掲載されています。
https://www.omron.co.jp/ecb/products/mobile/hvc_p2/

●ソフトウェア

GR-PEACH_HVC-P2_sample
https://os.mbed.com/teams/Renesas/code/GR-PEACH_HVC-P2_sample/

ビルド作業が困難なお客様向けに、動作バイナリの取得も下記より可能です。
https://os.mbed.com/media/uploads/dkato/gr-peach_hvc-p2_sample_rz_a1h.zip

GR-PEACHでMbedを始めましょう。(導入用参考サイト)
https://os.mbed.com/users/dkato/notebook/lets_get_started_gr_peach/

キャンペーン概要

HVC-P2, GR-PEACH, タッチパネル, USBケーブル2本の5点セットを抽選で10名様にプレゼントいたします!
性別や年齢に限らず、表情、顔の向きを判別できるHVC-P2と、タッチパネルを組み合わせて、サイネージのプロトタイピングが体験できます。プロトタイプ用のサンプルについてはこちらのmbedサイトを参照してください。

人の表情を理解するサイネージキット

人の表情を理解するサイネージキットは、5点セットです。

  1. (1) HVC-P2
  2. (2) GR-PEACH ※ LCDシールドに接続できるようにコネクタ実装済み
  3. (3) GR-PEACH 4.3インチ LCDシールド
  4. (4) USBケーブル A to B
  5. (5) USBケーブル B to B

応募期間

2017年 9月15日~9月29日

当選発表

10月中旬予定
※ 当選された方にはメールにてご連絡させていただきます。

お申込み

本キャンペーンは終了いたしました。

share