がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

イベント

お試しキャンペーン
スマートトラッシュBOXに使用された
「GR-KURUMI」をGET!

キャンペーン終了のお知らせ

本キャンペーンは終了いたしました。多数様のご応募誠にありがとうございました。
当選者にはメールにてご案内させていただきます。

キャンペーン概要

スマートトラッシュBOXに使用されたGR-KURUMIを抽選で10名様にプレゼントいたします!
GR-KURUMIは、16ビットRL78/G13を搭載したボードで、32MHz動作ができ、サイズは33mm x 18mmと非常に小型です。時計用クロックを搭載し、省電力化をサポートするライブラリもあるため、IoTセンサーノードのプロトタイプに向いています。

プレゼント対象品

今回のプレゼント対象品は「GR-KURUMI」、「USBシリアル変換モジュール」、「ピンヘッダ」の3点セットです。USBシリアル変換モジュールでGR-KURUMIにプログラムを書込みできます。

応募期間

2018年10月31日(水)~2018年11月22日(木)

当選発表

2018年12月中旬予定
※当選された方にメールにてご連絡いたします。

お申込み

本キャンペーンは終了いたしました。

申し込む

share