がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

イベント

お試しキャンペーン
PowerPoint®でタッチパネルを開発してみよう!
Aeropoint RZ/A体験キットをプレゼント!

キャンペーン終了のお知らせ

本キャンペーンは終了いたしました。多数様のご応募誠にありがとうございました。
当選者にはメールにてご案内させていただきます。

キャンペーン概要

PowerPoint®で開発可能なタッチパネル「クリエイティブUIミドルウェア Aeropoint RZ/A」を体験できるキットを10名様にプレゼントいたします。

↓デモ動画はルネサスのイチオシページからご覧いただけます。

プレゼント対象品

今回のプレゼント対象品は下記の超豪華6点セットになります。プレゼント受領後、半田付けをすることなく、すぐにAeropointを体験できます。
※Windows 7以降のPCとマイクロUSBケーブルが別途必要です。


  • GR-PEACH
  • ・GR-PEACH 4.3inch LCDシールド
  • ・D-Amp Driver for GR-PEACH基板(非売品)
  • ・スピーカー(8ohm/2W)
  • ・LANケーブル
  • ・USB-LAN変換アダプタ

応募期間

2019年1月15日(火)~2019年2月15日(金)

当選発表

2019年3月上旬予定
※当選された方にメールにてご連絡いたします。

お申込み

本キャンペーンは終了いたしました。

関連ページ

share