グランドフィナーレ授賞式

■開催日程:2016年12月10日(土)
■開催場所:豊洲フォレシア 10F ルネサス半導体トレーニングセンター ホール

2016 GR DESIGN CONTESTに
応募してくださった皆様、
ありがとうございました。
厳正な審査の結果、
下記の方々が受賞されました。
おめでとうございます。
受賞者は以下のとおりです。

エントリーネーム:First Four Notes
タイトル:目でできる!弦楽器の練習

アイディア説明

弦楽器は多くの人が弾いてみたいという憧れを持ちながら、基本練習である弓で音を出す(ボーイング)で、最初につまずいてしまいます。この「つまづき」を「気づき」へ。センサーとITで、ボーイングを「見える」「わかる」「気づく」、そして上手くなるのを応援するプロダクト、それが「ボーイング・トレーナー」です。

エントリーネーム:ELIX
タイトル:スキップシューズ

アイディア説明

その場で足踏みすることで仮想世界を歩き回ることができます。駆け足すると仮想世界を走れます!
GR-COTTONと加速度センサー、WiFiモジュールを使用して、VRコントローラーとしても使用できる足踏みコントローラーを作成しました。

エントリーネーム:TKTK360
タイトル:家族の絆を深める伝言ボード

アイディア説明

我が家では、帰宅前に連絡する風習があるのですが、気づかない状況を無くしたいと思い、通知を見過ごさないデバイスの開発を目指しました。外出先から、スマホアプリで帰宅時間・メッセージを送ると、家に設置したデバイスが受信し表示します。
・LCDで帰宅までの残り時間とメッセージを表示
・LED色で大凡の帰宅時間を表示

エントリーネーム:第一工業大学 ロボットサークル
タイトル:インターネット在室表示板

アイディア説明

インターネット在室表示板は3つのユニットで構成されています。
・ユニット1(ロボットサークル出欠ボード)
・ユニット2(教員行動予定ボード)
・ユニット3(先生いるかなボード)
ユニット1はサークルの出欠確認ホワイトボードです。マグネットでセットした日時をSDカードに記録します。ボートはサーバーとして動作していますからブラウザーでメンバーの出席状況やログが確認できます。ユニット2はEthernetクライアントとして動作しており、ユニット3に教員在室状況を送ります。ユニット3は3号館の先生の在室状況を確認できるボードです。

エントリーネーム:旬のシイタケの石づき
タイトル:osara : 料理に応じて変化する皿

アイディア説明

「Osara」は、色やパターンを変化させ、料理をよりおいしそうに見せるお皿です。
スマホの操作で、色やパターンを簡単に設定できたり、写真から料理を分析して、おいしく見える色を推薦したりします。 様々な色に変化するOsaraをならべて、食卓に彩りを添えましょう。

エントリーネーム:Pizayanz
タイトル:ベビーベッドにつけるメリーの Bluetooth スピーカー化からはじめるIoT化

アイディア説明

ベビーベッドの上で、くるくる回っているメリー。
あれって、市販品は、単純なオルゴールの繰り返しなんですよね。
さすがにチビも両親も飽きが来るので、Bluetoothスピーカーにしてみました。
これで、iTunes から、好きな音楽を流せるようになります。
また、音を光で表現する、グラフィックイコライザー付きです。
そして、せっかくの GR-PEACHなので、カメラやセンサーをつけ、遠隔地にいる、おじいちゃん、おばあちゃんが、いつでも孫の顔を楽しめるよう、インターネットにも繋いでみました。

エントリーネーム:First Four Notes
タイトル:目でできる!弦楽器の練習

アイディア説明

弦楽器は多くの人が弾いてみたいという憧れを持ちながら、基本練習である弓で音を出す(ボーイング)で、最初につまずいてしまいます。この「つまづき」を「気づき」へ。センサーとITで、ボーイングを「見える」「わかる」「気づく」、そして上手くなるのを応援するプロダクト、それが「ボーイング・トレーナー」です。

エントリーネーム:リサーチキング
タイトル:我が家の愛犬ポチ(Pochi)

アイディア説明

ポチの仕事は自宅の警備(番犬)
異変に気付けばクラウドサーバーをつかって主人にお知らせ。
遠隔操作で、室内状況も確認可能。
家電をIoT化すれば家電の操作も可能に。
仕事が終われば主人に甘え歌って、踊って、しゃべります。
家族の一員になれることを夢見て頑張るのはロボット犬 開発コード ポチ(Pochi)

順位 エントリー/ネーム アイディアタイトル
4位 旬のシイタケの石づき osara : 料理に応じて変化する皿
5位 小川紗也加 遠隔てつなぎデバイス tetote
6位 @takjn PRESENStick(プレゼンスティック)
7位 ResearchKing – Project SeaDrone 海水上ドローン
8位 carcon999 超汎用学習リモコン
9位 第一工業大学 ロボットサークル インターネット在室表示板
10位 リサーチキング 我が家の愛犬ポチ(Pochi)
11位 Pizayanz ベビーベッドにつけるメリーの Bluetooth スピーカー化からはじめるIoT化
12位 MAENOH! 見守りロボット
13位 デジ・ポンタ インテリアタイプγ線分光計
14位 UinProducts acsence 香りと気分を自在に操るファッションアイテム
15位 旬のシイタケの石づき/村上舜 ThankSignal
16位 ResearchKing-Project ResqueBall レスキューボール 開発コード:Joseph(ヨーゼフ)
17位 ResearchKing Project Luke がじぇるねを宇宙に飛ばそう!
18位 スマイルカンパニー スマイルサイン
19位 RIDE DESIGN こんにちワイパー
20位 hamling-ling 一緒に歌うチューニングメーター

グランドフィナーレ授賞式
フォトギャラリー

VIEW MORE