「カメラやIoTで課題を解決」
アイデアをカタチにして賞金をゲットしよう!
1次選考〆切:2018年7月27日

 
概要

デザインコンテストとは?
「アイデアとエレクトロニクスをつなげて喜びを生みたい」

  • GADGET RENESAS(がじぇるね)が提供する プロトタイピングボードを使用し、カタチにしたアイデアによって、人に喜びを生む作品のコンテストです。優秀作品は、製作記事の公開や商品化のアシストを通じて、より多くの喜びにつなげる取り組みをして参ります。
  • 2018テーマ:
    「カメラやIoTで課題を解決」
    高齢化社会や生産年齢人口の減少といった社会的課題に対し、人間の目の役割を果たすカメラ、インターネットによる付加価 値の向上に焦点を当てます。このため、カメラと無線通信を標 準搭載し、OpenCVやe-AI(組込み人工知能)も使用可能な「GR- LYCHEE」をアイテムとします。

  • 過去のコンテスト: 2016年2017年
  • 他地域のコンテスト: インドUSAASEAN

 
ルール



 
賞金

  • 4位、5位

    各3万円

     

  • 6位、7位

    各2万円

     

  • 8位〜10位

    各1万円

     

  • テーマ賞

    3万円

     

  • がじぇるね賞

    3万円

     

  • スポンサー賞

    後日決定

     


  • ※グランドフィナーレ交通費

    グランドフィナーレは豊洲で開催します。2次選考通過者は、
    現地までの交通費を1組最大5万円まで負担いたします。

 
日程・場所

エントリー開始 6月29日
1次エントリー〆切 7月27日
TOP 50発表 8月8日
アイテム発送完了 8月中旬
2次エントリー〆切 10月29日
TOP10発表 11月7日
グランドフィナーレ 12月8日

■グランドフィナーレ会場

豊洲フォレシア 10F
(ルネサス半導体トレーニングセンター ホール)

東京メトロ有楽町線「豊洲駅」1c出口より徒歩1分
ゆりかもめ線「豊洲駅」より徒歩6分

 
アイテム

1次選考通過された方に、アイテムをご提供します。オプションアイテムは必要に応じてご提供します。
アイデアをカタチにする上で、掲載アイテム以外の使用は自由です。

GR-LYCHEE

GR-LYCHEEはカメラと無線を搭載したIoTプロトタイピングボードです。RZファミリRZ/A1LUグループ用のGRリファレンスボードで、Arduino UNOの接続ピンに互換性があり、ARM®社が提供するMbed™開発環境を使用できます。また、Renesas Webコンパイラ、IDE for GRでのArduinoライクなスケッチも可能です。

製品情報はこちら 使い方情報はこちら テクニカルサポートはこちら

オプションアイテム一覧

  • TFT液晶モジュール

    TFT液晶モジュール

    4.3インチのLCDパネルです。GR-LYCHEEにつなげることで、カメラの画像や、描画した画像を表示できます。
  • ロームセンサー評価キット

    ロームセンサー評価キット

    GR-LYCHEEに接続することで、加速度、気圧、地磁気、近接照度、カラー、磁気、温度、紫外線の8種類のセンサーを組み合わせて使用できます。
  • 3Dプリントサービス

    3Dプリントサービス

    GADGET LABにある3Dプリンターで、ケースや小物をプリントします。積層は0.2mm単位で可能です。
  • 初心者ワークショップ

    初心者ワークショップ

    GRボードの使い方についてのワークショップです。ご要望次第で開催させていただきます!遠方の場合、Skype等でのレクチャーを検討します。

TFT液晶モジュール

4.3インチのLCDパネルです。GR-LYCHEEにつなげることで、カメラの画像や、描画した画像を表示できます。解像度は480×272です。タッチパネルにはなっていません。

製品情報はこちら使い方特設サイトはコチラ

3Dプリントサービス

GADGET LABにある3Dプリンターで、ケースや小物をプリントします。積層は0.2mm単位で、およそ10cm×10cmの大きさまで対応いたします。エントリー時にご要望いただいた方には事務局から連絡を差し上げます。メールでSTLファイルをいただいた後、プリントして配送いたします。必要以上のプリントはご遠慮いただきます。

初心者ワークショップ

GRボードの使い方についてのワークショップです。ご要望次第で開催させていただきます!遠方の場合、Skype等でのレクチャーを検討します。エントリー時にご要望いただいた方には事務局から連絡を差し上げます。

ロームセンサー評価キット

Arduino Uno、Lazurite、mbedなどのオープンプラットフォームに対応したロームセンサ評価キット SensorShield-EVK-001です。ロームの高性能センサ8種を組み合わせて評価できます。

製品情報はこちら使い方特設サイトはコチラ(準備中)