がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

イベント

Maker Faire Tokyo 2015
がじぇっとるねさす出展!

イベント概要

MFT2015バナー

Maker Faire Tokyo 2015(MFT2015)にがじぇっとるねさすが出展!

Maker Faire Tokyoは株式会社オライリー・ジャパンが主催するMakerムーブメントのお祭りです。
イベントの詳細はMFT2015のサイトをご覧ください。

ブース展示

がじぇっとるねさすは以下をテーマに出展いたします。是非お立ち寄りください。


MAKE A MOVEMENT & MOVEMENT


がじぇっとるねさすにモータモジュールが加わりました!簡単にモータを操れたら、どんなに面白い“動くもの” が作れるでしょう。Maker Faire Tokyo 2015にてデモンストレーションを展示します!
「創りたい!から造れるへ」夢ある楽しいものづくりを支援します。

▲GR-TSUBAMEの接続イメージ


GR-TSUBAME は GR-SAKURA や GR-KURUMI、Arduino と連携するモーター制御モジュールです。 モーターを機敏に素早く動作させるためのモジュールであることから、ツバメをイメージして GR-TSUBAME と名づけられました。
モーターを正確に制御するためには、電気、物理などの知識が必要になります。ロボットなどの動作を行うためには、複雑な プログラミング技術が必要でした。そこで、ルネサスの「動くものプロジェクト」の中で作り上げたモーターモジュールと APIを活用し、簡単にモーター制御が行えるようにしたものがGR-TSUBAMEです。
GR-TSUBAMEはがじぇっとるねさすのプロデューサーミーティングを通して製品化を検討していきます。


▲GR-TSUBAME TOP VIEW
▲GR-TSUBAME BOTTOM VIEW


下図は開発中のデモイメージ。カーテンレールの上を車が走って、カーテンを開け閉めします。

▲GR-TSUBAMEのカーテンデモ

その他展示

GR-KURUMIで音楽を奏でるWAVPライブラリが誕生しました。マイクロSDからWAVファイルを読み込んで音楽を再生できます。 ブースではこのライブラリを使って簡単に小さく実現できる音楽プレーヤー基板の展示と即売を実施する予定です。
ちなみに写真に写っている500円玉は基板の大きさ比較用で、基板の値段ではありません。

▲SDカードからWAVファイルを読んで音声再生

ブース位置

A-07-02

ブース特典

アンケートにお答えいただいた方へ「がじぇっと金魚ルミ」をプレゼント!

特典

share