GR-COTTON(仮)
第2回 プロデューサーミーティング(発表会)!
本イベントは終了いたしました!GR-COTTONプロデューサーの皆様ありがとうございました。
イベント概要
GR-COTTONを使った作品や体験談の発表会。聴講のみ参加もOK!
新作ボードGR-COTTON(仮)を製品としてプロデュースしよう!
11/6(金)の第1回プロデューサーミーティングでは、25名のプロデューサー様に参加いただき、β版のGR-COTTONをご提供させていただきました。
第2回目となる本イベントではGR-COTTONを使った作品、体験談をお披露目する発表会となります。
4分間のライトニングトーク形式で、豪華賞品をゲットしよう!
聴講のみのご参加もOKです。お誘い合わせの上、是非お申し込みください。
プロデューサーミーティングについて
がじぇっとるねさすのアイテムはユーザーによるユーザーのためのもの。世の中に出る前の段階でユーザーに使っていただきアイテムにフィードバックを行います。このユーザーこそプロデューサー。そう、あなたがヒーロー。1つのアイテムにつき2~3回のプロデューサーミーティングを実施。
日時
- 第2回 12月4日(金) 19:00~21:00 (受付18:30~)
-
- 19:00~19:05 開会
- 19:05~19:15 フィードバック事項説明
- 19:15~19:20 LTルール説明、賞品紹介
- 19:20~20:00 LT(1人4分)
- 20:30~21:00 表彰式
開催場所
東京会場 ルネサス半導体トレーニングセンター 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア10F
埼玉会場 コワーキングスペース HaLake 埼玉県越谷市レイクタウン8-11-1 レイクタウンオークラビル4F
ご参加について
- 参加方法:
- 発表する方、聴講したい方、どなたでも自由に参加いただけます。(無料)
下のお申し込みフォームより申し込みください。
- 参加特典:
- 発表の上位者には豪華賞品!Nexus7、BLEランプ、電動歯ブラシなど
そして、カシオ計算機様からもあの腕に付ける豪華賞品が!
発表者全員にガジェット金魚ルミを進呈します。
- 参加定員:
- なし
発表方法について
・お1人様、あるいは1チーム4分以内のライトニングトーク形式です。
・ご自分のPCで発表いただくか、運営側PCで発表します。
・PCの画面はRGBケーブルでプロジェクタに出力します。
・運営側PCで発表する場合、前日までに資料を下記あて先に送付してください。
gadget_renesas@lm.renesas.com
・発表順はお申し込みの後着順です。
・途中参加で順序を後ろにしたい場合、お申し込みの際に記載ください。
・当日、発表者、タイトル、発表順を記載した紙を配付します。
お申込み
本イベントは終了いたしました