豊洲オープニングイベント
がじぇるねメイカソン with GR-CARRY!
イベント概要
がじぇるねメイカソン with GR-CARRY!
がじぇっとるねさすのプロトタイピングスペース「GADGET LAB.」がオープン。これを記念して新しいBluetooth Low Energy基板「GR-CARRY」を使用したメイカソンを行います。
メイカソン(Make-a-thon)とはMakeとMarathonの造語で、新たなアイデアを制限時間以内にとにかく作り上げて、作品のコンセプトや完成度、アイデア性など順位を競うイベントです。
本イベントは9月12日(土)、9月26日(土)の2日間実施いたします。
9月12日(土)はアイデアを出し合い、参加者同士でチームビルディングを行います。
9月26日(土)はチームでアイデアを実現し、発表会および表彰式を行います。
アイデアの実現には、新しいプロトタイピングスペース「GADGET LAB.」が
ご使用いただけます。3Dプリンター2台、ボール盤、半田付け、オシロスコープ、
センサー等の電子工作部材を取り揃えています。詳細は当日オープンまで楽しみにお待ちください!
日時
- 9月12日(土) 10:00~12:30 (受付9:30~)
-
- ご挨拶、アイテムのご紹介 10:00~11:00
- ブレスト・チームビルディング 11:00~12:30
- 9月26日(土) 13:00~20:00 (受付12:30~)
-
- 振り返り、ルール説明 13:00~13:45
- メイキング 13:45~17:15
- 発表・表彰 17:30~19:00
- 懇親会 19:00~20:00
開催場所
ご参加について
- 参加方法:
- 2日間のイベントに参加いただける方を対象とさせていただきます。学生の方も大歓迎です!
参加するには、下のお申し込みよりお申し込みください。
- 参加特典:
- 参加者にはGR-CARRYを進呈します。
上位者には豪華賞品をご用意しております。お楽しみに!
参加者全員が無料の懇親会に参加いただけます。
- 参加定員:
- 30名
- 持ち物:
- 筆記用具(できるだけ運営側でも用意します)
- 昼食:
- 昼食は出ません
お申込み
本イベントのお申し込みは終了いたしました。