がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

イベント

緊急開催!
販売前のGR-COTTONできらきらLED遊び

イベント概要

デザインと可視光をコラボするかわいい丸型ボード「GR-COTTON」ワークショップ!

GADGET RENESASからお送りする新ボード「GR-COTTON」を使ってLED遊びをします。
前半はご自分のPC(WindowsかMac)を使って、基本的な使い方を学習します。
その後、スペシャル企画として、GADGET LAB.の部材を使い、LEDを活かした応用作品を作り簡単な発表会を行う予定です。 参加者全員に「GR-COTTON」をプレゼント!如月の寒さをきらきらLEDでほっこりさせましょう!

GR-COTTON

GR-COTTON


日時

2月6日(土) 14:00~17:00 (受付13:30~)
  • 14:00~14:05 開会
  • 14:05~14:20 アイスブレーク
  • 14:20~15:40 GR-COTTON使い方(休憩含む)
  • 15:40~16:00 特別ゲスト
  • 16:00~17:00 きらきらLED遊び

開催場所

東京会場 ルネサス半導体トレーニングセンター 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア10F

ご参加について

参加方法:
参加する方、見学したい方、どなたでも自由に参加いただけます。(無料)
下のお申し込みフォームより申し込みください。
なるべくご自分のPCをお持ちください。お持ちいただかなくてもスタッフが用意したプログラムで遊べます。
持ち物 :
手ぶらでも大丈夫ですが、以下のものがあるとよりワークショップを楽しめます。
・ご自分のPC ※無い場合でもスタッフが用意したプログラムで遊べます。
・USBケーブル(マイクロBタイプ) ※無い場合でもスタッフからお貸しします。(限りあり)
・スマホ ※無い場合でも、参加者同士で助け合います。
参加特典:
参加者全員に「GR-COTTON」を差し上げます。
後半のワークショップではGADGET LAB.も利用でき、発表会では賞品が出るかも!?
参加定員:
約40名

お申込み

以下の申し込みフォームからお申し込みください。2/4(木)が〆切となります。

Registration

share