がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

イベント

発売記念開催!
GR-CITRUSでIoTワークショップ

イベント概要

Rubyが気軽に使える小型ボード「GR-CITRUS」ワークショップ!

GADGET RENESASからお送りする新ボード「GR-CITRUS」を使ったワークショップです。
始めにChromeアプリ「Rubic」を使ったmrubyの基本的なプログラミングを学習します。
その後、WiFiモジュールのWA-MIKANを組み合わせ、センサーネットワークを作ってみます。
後半の余った時間ではMP3プレーヤーを作るデモについて説明します。
参加特典として全員の方にワークショップで使用したセンサーのいずれか1つを差し上げます。
何かしらブログや作品記事を作ってくれるという方には、CITRUS+MIKANをセットで差し上げます!!!!

GR-CITRUS

日時

2016年 11月19日(土) 14:00~17:00 (受付13:30~)
  • 14:00~14:05 開会
  • 14:05~14:30 プログラミング環境セッティング(無線LAN、Rubicセットアップなど)
  • 14:30~15:00 GR-CITRUSのmrubyプログラミング
  • 15:00~16:30 センサーネットワークを作ってみる
  • 16:00~17:00 MP3プレーヤー作成デモ+自由時間

開催場所

東京会場 ルネサス半導体トレーニングセンター 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア10F
大阪会場 株式会社プロアシスト 大阪府大阪市中央区北浜東4番33号(北浜ネクスビル 28階)

ご参加について

参加方法:
参加する方、見学したい方、どなたでも自由に参加いただけます。(無料)
下のお申し込みフォームより申し込みください。
なるべくご自分のPCをお持ちください。お持ちいただかなくてもスタッフのデモで学習できます。
持ち物 :
手ぶらでも大丈夫ですが、以下のものがあるとよりワークショップを楽しめます。
・ご自分のPC (Wi-Fi接続可能)
・USBケーブル(マイクロBタイプ) ※無い場合でもスタッフからお貸しします。(限りあり)
参加特典:
全員の方にワークショップで使用したセンサーのいずれか1つを差し上げます。
何かしらブログや作品記事を作ってくれるという方には、CITRUS+MIKANをセットで差し上げます!!!!
参加定員:
約30名 (東京大阪合わせて)

お申し込み

以下の申し込みフォームからお申し込みください。11/16(水)が〆切となります。

お申し込み

share