がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

イベント

カメラ付きmbedをGetして使い倒そう!
GR-LYCHEE プロデューサーミーティング
in 東京&大阪

イベント概要

プロデューサーミーティング?

新作ボードのβ版を使い、製品としてプロデュースしよう!世に出る前のβ版を配布して、概要やコンセプト、使い方をご説明します。イベント後、1ヶ月半ぐらいでボードを動かしたり、作品を作る中で、β版にフィードバックをします。本会はいわば製品プロデュースのキックオフとなり、本当の議論はコミュニティサイトで行います。
ユーザによるユーザのボード、これがGADGET RENESASのアイテムになります。

以下は今回のミーティングスケジュールです。6/24(土)にGR-LYCHEEを使用した作品や試したことなどの発表会を予定しています。

GR-LYCHEE

GR-LYCHEE

今回ミーティングの対象となる新作は、「GR-LYCHEE(ライチ)」です!
プロデューサーミーティング突入につき、詳細はお楽しみとして、以下の通り特長のみ記載します

  • 付属カメラでVGA(640x480)の画像を取得可能。USB CDCで送ると60fpsの転送レートも実現できる。
  • 話題のESP32を搭載(写真ではESP8266)。Wi-Fiでクラウド接続、BLEでスマホ連携。
  • iPhone同様の4極オーディオジャックを搭載。音声入出力が可能。
  • USBメモリを挿入可能。写真をたくさん保存できる。
  • SDカードを挿入可能。Flash AirもOK。写真をたくさん保存できるしスマホでも見れる。
  • mbed™プログラミング可能。ストレージにコピーすればプログラム書き込み可能。
    ※プロデューサーミーティング時点ではmbedコンパイラは使用できません。がじぇるねWebコンパイラやローカル環境を用意します。

GR-LYCHEE

以下のPDFはGR-LYCHEEの3Dモデルを表示できます。お気軽にダウンロードしてグリグリ動かしてください。 GR-LYCHEEの3D PDF


日時

東京 4月22日(土) 13:30~17:00 (受付・開場 13:00~)
大阪 5月13日(土) 13:30~17:00 (受付・開場 13:00~)
  • 13:30~13:40 開会、GADGET RENESASご挨拶
  • 13:40~13:50 プロデューサーミーティングについて
  • 13:50~14:10 GR-LYCHEE 概要・コンセプト・プロジェクト
  • 14:10~14:50 GR-LYCHEE 使ってみよう!
  •     (休憩)
  • 15:00~15:20 GR-LYCHEE ハードウェア説明
  • 15:20~15:40 GR-LYCHEE ソフトウェア説明
  • 15:40~16:00 コミュニティサイトで会話しよう!
  • 16:00~17:00 質疑・応答

開催場所

東京会場 ルネサス半導体トレーニングセンター 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア11F

※会場の正面口は土曜日のため閉まっています。スターバックス側の入り口にスタッフがいますので、受け付けをした後に11F会場にお越しください。

大阪会場 株式会社プロアシスト 大阪府大阪市中央区北浜東4番33号(北浜ネクスビル 28階)

ご参加について

参加方法:
β版を使って作品を作ったり、コミュニティに参加いただける方であれば自由に参加いただけます。
見学だけでもOKです。プロデューサーになる方、見学の方、どちらも下の応募フォームよりお申し込みください。
※お申し込みにはMyRenesas登録が必要になります。

参加特典:
プロデューサーにはβ版のボードを無償でご提供します!
今回の対象はGR-LYCHEEです。

参加定員:
東京 30名
大阪 30名
(定員に達した場合、申し込みフォームに表示されます)。

持ち物:
ノートPC, マイクロBタイプのUSBケーブル。

お申込み

東京会場 4月22日(土)の参加申し込み

東京会場は定員に達しました。お申込みありがとうございました!


大阪会場 5月13日(土)の参加申し込み

share