がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

イベント

GR-PEACHで学ぶIoTアプリ開発スキルアップ講座
~リアルタイムOSを使ってみよう~

イベント概要

GR-PEACHを使った実例からリアルタイムOSの導入まで学んでみよう!

GR-PEACHを使ったカメラロボット遠隔制御アプリの開発体験から、実際にリアルタイムOSを使用するタイミングや導入方法を学ぶセミナーです。 タスク分割のコツや排他制御,同期通信の使い方など、2時間でリアルタイムOSの勘所がつかめるはず!
座学型のセミナーですが、PCをお持ちいただければ導入からお試しまでできます。
なお、この日の午後はがじぇるね最大イベントのルネサスナイト11もあります!ぜひご参加ください。

日時

2017年 6月24日(土) 10:00~12:00 (開場受付 9:30~、途中入退出OK)
スキルアップ講座

講師:松原豊(名古屋大学大学院情報学研究科)
9:30~10:00 受付
10:00~10:05 セミナー主旨の説明
10:05~10:30 リアルタイムOSっておいしいの?
  • ・リアルタイムOSを使ったアプリ開発事例:カメラロボット遠隔制御アプリの紹介&デモ
  • ・リアルタイムOSの導入検討のタイミング
  • ・リアルタイムOSって何?
  • ・リアルタイムOSのメリット/デメリット
10:30~11:00 リアルタイムOSを使ってみよう
  • ・ルネサスウェブコンパイラ,TrueStudioを使ったビルド方法
11:00~11:30 リアルタイムOSを使ったアプリを作ってみよう
  • ・ソフトウェアプラットフォーム
  • ・タスク分割のコツ
  • ・排他制御,同期通信の使い方
11:30~12:00 アプリ開発で困っていること相談会,質疑応答,TOPPERSの紹介

開催場所

東京会場 ルネサス半導体トレーニングセンター 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア10F

※会場の正面口は土曜日のため閉まっています。スターバックス側の入り口にスタッフがいますので、受け付けをした後に10F会場にお越しください。

ご参加について

参加方法:
どなたでも無料で参加いただけます。下のお申し込みフォームより申し込みください。
GR-PEACHを貸出可能です。PCをお持ち込みいただければGR-PEACHの体験もできます。

参加特典:
リアルタイムOSの知識をゲットできます。

参加定員:
特に定めていません。

お申し込み

以下の申し込みフォームからお申し込みください。6/21(水)が〆切となります。

お申し込み

share