がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

イベント

2018 夏もわくわく ルネサスナイト13
作品を自慢して賞品をGET!
狙え!iRobot!Amazon Echo!他色々!
新ボードGR-ROSEお披露目!

イベント概要

作品を自慢して賞品をゲットしよう!聴講のみ参加もOK!

GRボードや、その資産を活かした作品を4分間のライトニングトーク(発表)でアピールする自慢大会です。
人気投票で上位を取って豪華賞品をゲットしよう!無料で参加いただける懇親会もあります。
聴講のみの参加もOKですので、お誘い合わせの上、是非ご参加ください!

ルネサスナイトについて

ルネサスナイトについて

ルネサスナイトについて


日時

2018年 7月14日(土) 14:00~20:00 (開場受付 13:30~、途中入退出OK)
ルネサスナイト13
  • 13:30~14:00 受付
  • 14:00~14:20 開会、がじぇるね近況報告
  • 14:20~14:30 LTルール説明、賞品紹介
  • 14:30~17:30 LT (休憩含む)
  •    (表彰式準備、自由時間)
  • 18:00~20:00 表彰式、懇親会

開催場所

東京会場 ルネサス半導体トレーニングセンター 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア10F

※会場の正面口は土曜日のため閉まっています。スターバックス側の入り口にスタッフがいますので、受け付けをした後に10F会場にお越しください。

大阪会場 株式会社プロアシスト 大阪府大阪市中央区北浜東4番33号(北浜ネクスビル 28階)

ご参加について

参加方法:
作品ライトニングトーク(LT)をされる方、聴講のみの方、どなたでも参加いただけます。下のお申し込みフォームより申し込みください。

参加特典:
作品LT人気投票の上位10名には賞品として以下をご用意しています。
人気順で賞品を争奪いただきます。

・iRobot 床拭きロボット
・大江戸からくり人形
・Amazon Echo
・カメラ付きドローン
・ソーラー発電蓄電ケーブルセット
・GR-PEACHカメラ付きセット
・GR-LYCHEEほか豪華なボード各種

ルネサスナイトについて ルネサスナイトについて



発表者には記念品として漏れなくガジェット金魚ルミ, あるいは小物電子部材を進呈。
参加者全員が無料の懇親会に参加いただけます。

参加定員:
特に定めていません。

発表者へ:
東京大阪間のネットワーク接続が不調になった場合、それぞれの会場PCにて資料を投影することがあります。恐れ入りますが、前日に発表資料を以下のメールアドレスにお送りください。ご協力お願いいたします。
事務局メール:gadget_renesas@lm.renesas.com

お申し込み

以下の申し込みフォームからお申し込みください。7/11(水)が〆切となります。

お申し込み

share