がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

イベント

GR-LYCHEE
1日みっちり体験しようワークショップ!
もれなくLYCHEE本がもらえる!

イベント概要

カメラ付きボードGR-LYCHEEの使い方を学ぼう!

GR-LYCHEEはカメラと無線を搭載したIoTプロトタイピングボードです。豊富な機能を1日で学ぶのは欲張りすぎかもしれません。しかし、今回はなんとLYCHEE本を参加者全員にプレゼントしますので、復習もきっちりできますよ。
午前はArduinoライクな「IDE for GR」でLチカ、シリアル、カメラ、Wi-Fi、SDカード、LCDまで一通りの機能を体験します。午後はOpenCVによる画像処理、Mbed環境でのプログラミング体験、ルネサスエンジニアによるアプリケーションデモをお披露目します!

本ワークショップは、Skypeでも中継しますので、足を運べない方も是非のぞいてみてください。Skype用URLは「参加方法」をご覧ください。

GR-LYCHEE


日時

2018年 4月21日(土) 10:00~17:30 (受付 9:30~10:00)
  • 9:30~10:00 受付
  • 10:00~12:00 Arduinoライクにサクッと動かす
  • 12:00~13:00 お昼休み
  • 13:00~14:00 画像で遊ぼうOpenCV
  • 14:00~15:30 Mbed環境でLYCHEEを使いこなそう
  • 15:30~17:00 アプリケーション事例の仕組みとデモ
  • 17:00~17:30 プロ向けe2studio紹介、フリータイム

開催場所

東京会場 ルネサス半導体トレーニングセンター 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア10F

※会場の正面口は土曜日のため閉まっています。スターバックス側の入り口にスタッフがいますので、受け付けをした後に10F会場にお越しください。

ご参加について

参加方法:
どなたでも自由に、無料で参加いただけます。お申し込みフォームより申し込みください。
Skypeでワークショップの様子を見る場合はこちらのリンクからSkype for businessを起動してご覧ください。

持ち物 :
・PC (Windows/Mac) (必須)
 補足:IDE for GRを使用しますのであらかじめダウンロードしていただきます。
・GR-LYCHEE (貸し出し可)
・micro B USBケーブル (貸出可)
・SDカード(限定貸出)
・お昼(お弁当は出ません)

参加特典:
参加者全員にLYCHEE本をプレゼントします!
執筆者にサインがもらえるかも!?

参加定員:
30名

お申し込み

定員に達しましたので、本イベントのお申し込みは終了いたしました。

share