がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

イベント

ロボットOS(ROS2)が動く小型ボード誕生!
GR-ROSE プロデューサーミーティング(説明会)
in 東京&大阪

プロデューサーミーティングとは

通常電子工作ボードは、製造販売会社が自社で企画、開発し製品として製造販売します。しかし、がじぇるねボードはβ版として開発後、ユーザーに使っていただき、ユーザーからのフィードバックを実施して、最終製品にしていきます。 ユーザーがプロデューサーとして製品を世に送る「ユーザーによるユーザーのためのアイテム」こそ、私たちが大切にするプラットフォームの考え方です。このフィードバックサイクルを「プロデューサーミーティング」としてイベント開催しています。

今回対象アイテムのプロデューサーミーティング 全体スケジュールは以下の通りです。

日程 内容
9月1日(土) ボード配布, および説明会 (東京会場)
9月2日(日) 同上 (大阪会場)
(作品製作、フィードバック)
11月10日(土) 作品発表会 (東京・大阪会場)

対象アイテム

GR-ROSE

今回のミーティング対象アイテムは、GR-ROSE(ローズ)」です!
詳細はお楽しみとして、以下の通り特長のみ記載します

  • 入手後すぐにRobot Operatign System(ROS)をお試し可能。ROS2用SDKを準備します。
  • 41mm x 43mmと小さくロボットに組み込みやすいサイズ。
  • シリアルサーボやセンサーをアタッチできるインタフェース。
  • ボードのど真ん中に加速度/角速度 6軸センサーを搭載。
  • Arduinoプログラミング可能。USBストレージによる簡単プログラム書き込み。
  • RX65Nマイコン搭載。34 CoreMark/mAの電力効率を実現するRXv2コア。

GR-ROSE


ボード配布, および説明会

東京 9月1日(土) 14:00~17:30 (受付・開場 13:30~)
大阪 9月2日(日) 14:00~17:30 (受付・開場 13:30~)
  • 14:00~14:15 開会、GADGET RENESASご挨拶
  • 14:15~14:35 GR-ROSE 紹介、動かしてみよう
  • 14:35~14:45 コミュニティサイトで会話しよう!
  • 14:45~15:00 ハードウェア説明
  •     (休憩)
  • 15:20~16:40 ソフトウェア説明
  • 16:40~17:30 質疑・応答

開催場所

東京会場 ルネサス半導体トレーニングセンター 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア10F

※会場の正面口は土曜日のため閉まっています。スターバックス側の入り口にスタッフがいますので、受け付けをした後に10F会場にお越しください。

大阪会場 株式会社プロアシスト 大阪府大阪市中央区北浜東4番33号(北浜ネクスビル 28階)

ご参加について

参加方法:
β版を使って作品を作ったり、コミュニティに参加いただける方であれば自由に参加いただけます。
見学だけでもOKです。プロデューサーになる方、見学の方、どちらも下の応募フォームよりお申し込みください。
※お申し込みにはMyRenesas登録が必要になります。

参加特典:
プロデューサーにはβ版のボードを無償でご提供します!
今回の対象はGR-ROSEです。その他、モーター関連品を適量用意します。

参加定員:
東京 30名
大阪 10名
(定員に達した場合、申し込みフォームに表示されます)。

持ち物:
ノートPC, マイクロBタイプのUSBケーブル。

お申込み

9月1日(土) ボード配布, および説明会 (東京会場)


9月2日(日) ボード配布, および説明会 (大阪会場)


11月10日(土) 作品発表会 (東京・大阪会場)

別途、イベントサイトを準備し、ご案内いたします。

share