がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

アイテム

GR-CITRUS

GR-CITRUSはRubyが気軽に使える小型ボードです。Visual Studio CodeでRubyプログラムができます。VSCode Extension「Rubic」を参照してください。また、Chrome AppのRubicも使用可能です。

VSCode

初めてのRubyプログラム 1.1.Visual Studio Codeのインストール


RubyだけでなくArduinoと互換性のあるスケッチをすることも可能です。また、ESP8266を搭載したボード「WA-MIKAN」と組み合わせることでWiFi通信やマイクロSDカードを使ったシステムをプロトタイプすることができます。


GR-CITRUS (-FULL) GR-CITRUS
ルネサス32ビットマイコンRX631グループMCUを搭載
Arduino Pro Miniと互換性のあるピン配置。
-FULLはWA-MIKANにすぐ接続できるピンヘッダ付き
(写真はノーマルタイプでピンヘッダなし)
WA-MIKAN (-FULL) WA-MIKAN
Wi-Fiモジュール「ESP8266」、マイクロSDソケット搭載
-FULLはGR-CITRUSに接続するための10mm長足ピンソケットを搭載。
(写真はFULLタイプでピンソケットあり)

ピンマップ

詳細仕様

項目 内容
搭載マイコン RX631(R5F5631FDDFP 100pin QFP)
ROM/RAM 2MB/256KB
Data flash 32KB
動作周波数 96MHz (外部発振12MHzを8逓倍)
サブクロック 32.768kHz
動作電圧 3.3V
ボード搭載 リセットスイッチ、20ピン拡張インタフェース、ユーザ用LED

ボード購入について

秋月電子通商(GR-CITRUS, WA-MIKAN)

http://akizukidenshi.com/catalog/top.aspx

ル・アリダ ワークス(GR-CITRUS, WA-MIKAN, ロボホン拡張ボード、部材もある!)

https://luaridaworks.handcrafted.jp/

技術サポート情報

技術情報

サポートコミュニティ

http://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/default.aspx

様々な作品やプログラム、最新情報が満載です。こちらに作品や質問をお気軽に投稿ください。

お問合せE-mail

gadget_renesas@lm.renesas.com

関連Webページ

回路・デザイン

ドキュメント

スケッチリファレンス

gadget.renesas.com/ja/reference/citrus/

プログラム作成・書き込み

Rubyファームウェア

GR-CITRUSのRuby用ファームウェアです。ファームウェアを書き込む場合は、GR-CITRUSのリセットボタンを押してUSBメモリとして認識後、binファイルをコピーしてください。最新はファームウェアの状況はGithubを参照してください。

GR-CITRUS Rubyファームウェア V2.35

citrus_mruby_V235.bin

e2studio用プロジェクト

Eclpseをベースにした開発環境e2studioでスケッチを行うためのプロジェクトファイルです。e2studioのダウンロードとインストールについては製品ページを参照してください。

クリックしてダウンロードしてください。e2studioのメニュー「ファイル」→「インポート」から、既存ワークスペースとしてアーカイブファイル(zip)のままインポートできます。

citrus_sketch_V220.zip

注意:e2studio Version 5.4でエクスポートしたプロジェクトです。Version 6.0では正常にインポートできません。それ以降のバージョンについてはインポートに互換性があるか確認してください。

USBマスストレージファームウェア

製造時に書き込まれるファームウェアです。書き込むためにはRenesas Flash Programmerをインストールする必要があります(Windowsのみ)。また書き込む際はGR-CITRUS上のMDジャンパーをクローズし、USBダイレクト接続でのフラッシュ書き込みモードにする必要があります。
Version bでボリュームラベルが「GR-CITRUS_b」になります。Version bでは、bin書き込み領域が528KBから960KBに拡張されます。なお、PCのOSによってはストレージに対して、隠しファイルを書き込む場合があり、実際の書き込み領域が縮小されることがあります。

GR-CITRUS USBマスストレージファームウェア (version b, 2017/11/7)

usbfirmCITRUS_20171107.mot

share