がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

アイテム

GR-CITRUS 特設

Rubicではじめよう!(Ruby編)

概要

GR-CITRUSはRuby言語で動作することができます。ここではChromeアプリの「Rubic」を使ったプログラミングをご紹介します。WindowsとMacで利用可能です。

準備

ハードウェア

GR-CITRUS、USBケーブル(マイクロBタイプ)の2つを準備します。

login login


ソフトウェア

Rubicをインストールします。ChromeウェブストアのRubicのページを開き、アプリを追加してください。WebブラウザのChromeをインストールしていない場合、あらかじめインストールしてください。

login


PC接続とUSBドライバ

GR-CITRUSをPCに接続してください。お使いのPCによってUSBドライバの認識が必要になりますので、以下のiniファイルをダウンロードして指定してください。

以下のリンクをクリックするとダウンロードが始まります。ダウンロード後、解凍してください。

GR_CITRUS_USBCDC.zip

接続後、赤LEDが光ります。光らない場合はGR-CITRUSにRuby用のファームウェアが書き込まれていない場合がありますので、サイトの下にある「Rubyファームウェアの復旧」を参照してください。

login

 

手順

1. Rubicの起動

Chromeを開きブラウザのツールバーにある「アプリ」をクリックします。アプリの一覧が表示されますので、「Rubic」をクリックしてアプリを起動します。

login



2. ボードとポートの指定

Rubicの左下にあるプルダウンメニューで、以下の指定をします。
ハードウェア構成を選択: GR-CITRUS
接続先を選択: COM** (Windowsの場合)、/dev/tty.usbmodem1.1 (Macの場合)

(左下の赤枠にあるボタンから設定)

login


(ボードの選択タブでGR-CITRUSを設定)

login


(ボードの機能タブでファームウェアとリビジョンを設定)

login


「情報」ボタンを押すとバージョン情報が表示されます。これはRubicとGR-CITRUSが正常に通信できている状態です。

login



3. プログラムの実行

それでは簡単なプログラムを実行してみましょう。以下のプログラムをRubicにコピーしてRunボタンを押してください。GR-CITRUSのLEDが点滅します。
この後はプログラムを作成し実行するという繰り返しになります。

10.times do
    led 1
    delay 100
    led 0
    delay 100
end
     

login



 

サンプル

GR-CITRUSのRubyサンプルは以下のgithubをご覧ください。
github.com/wakayamarb/wrbb-v2lib-firm/tree/master/sample/GR-CITRUS

電源投入後、Rubyプログラムを実行する

GR-CITRUSはデフォルトの状態ではRubicとの通信を待っている状態になります。以下のSTARTジャンパーをショートすることで電源投入後、GR-CITRUSに書き込んだRubyプログラムが実行されるようになります。

login

Ruby用ファームウェアの復旧

GR-CITRUSのRuby用ファームウェアです。ファームウェアを書き込む場合は、GR-CITRUSのリセットボタンを押してUSBメモリとして認識後、binファイルをコピーしてください。最新はファームウェアの状況はGithubを参照してください。

GR-CITRUS Rubyファームウェア V2.35

citrus_mruby_V235.bin

share