がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

アイテム

IDE for GR

IDE for GRはローカル環境で手軽にプログラム開発ができるツールです。Arduino IDEと同様に操作でき、サンプルの読み込みから、コンパイル、マイコンへの書き込み、シリアルモニターでの簡易デバッグまで一連の開発がスムーズに行えます。
バージョン V1.00では以下のGRボードに対応しています。
GR-SAKURA, GR-KAEDE, GR-KURUMI, GR-COTTON, GR-CITRUS, GR-PEACH, GR-ADZUKI, GR-LYCHEE

IDE for GR

ダウンロード

以下のリンクをクリックするとダウンロードが始まります。


V1.03

IDE for GR 1.03 (334MB, Windows用)

IDE for GR 1.03 (353MB, Mac用)


アップデート情報:

  • 2018年 2月2日 Windows版 2月8日 Mac版をアップ
  • 行番号が表示できるようになりました。
  • Arduinoライブラリのインポートで「core dependency」のエラーが出ないようにしました。
  • GR-PEACHのライブラリをV2.03に更新しました。LCDライブラリの追加等がされました。
  • GR-LYCHEEのライブラリをV1.02に更新しました。LCDライブラリの追加等がされました。

V1.02

IDE for GR 1.02b (337MB, Windows用)

IDE for GR 1.02 (410MB, Mac用)


補記:GR-CITRUSのUSBマスストレージファームウェアの更新により、ボリュームラベルが「GR-CITRUS_b」になりました。これによりV1.02以下では、書き込み時に「GR-CITRUS is not found」と表示されます。Windows版はV1.02bで対応しています。Mac版はV1.03で対応いたします(2017年12月予定)。(2017年11月8日)


V1.01

IDE for GR 1.01 (322MB, Windows用)

IDE for GR 1.01 (393MB, Mac用)


V1.00

IDE for GR 1.00 (316MB, Windows用)

IDE for GR 1.00 (325MB, Mac用)

注意点

•インストールについて

Windowsの場合、インストール形式になっていません。zipファイルを解凍後、exeファイルを起動してください。
Macの場合、dmgファイルをマウント後、IDE for GRをアプリケーションフォルダに移動してください。

サポートPC

Windows

- Windows 7 32/64bit
- Windows 8.1 32/64bit
- Windows 10 32/64bit

Mac

- OS X 10.9 Mavericks
- OS X 10.10 Yosemite
- OS X 10.11 El Capitan
- OS X 10.12 Sierra (V1.03で確認)
- OS X 10.13 High Sierra (V1.03で確認)


技術サポート情報

技術情報

サポートコミュニティ

http://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/default.aspx

様々な作品やプログラム、最新情報が満載です。こちらに作品や質問をお気軽に投稿ください。

お問合せE-mail

gadget_renesas@lm.renesas.com

関連Webページ

share