がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

アイテム

TOPへ

GR-LYCHEE 特設

WebコンパイラでArduinoスケッチ

概要

GR-LYCHEEのスケッチ(プログラム)作成をWebコンパイラで行う方法を紹介します。WindowsとMacで利用可能です。

準備

GR-LYCHEE、USBケーブル(マイクロBタイプ)を準備します。

login
login

 

手順

1. Webコンパイラへのログイン

GADGET RENESASのトップページからWebコンパイラに「ログイン」します。ログインをクリックしてください。ログインにはMyRenesasアカウントが必要ですので、登録していない場合は新規登録をクリックして登録してください。 試しに使ってみたい場合は「ゲストログイン」をクリックしてください。ただし、作成したプロジェクトは保存されませんので注意してください。

login


MyRenesasアカウント情報を入力して「ログイン」を押してください。

login



2. プロジェクトの作成

以下のボタンから新規プロジェクトを作成します。初めてログインする方はスキップしてください。

login


以下のプロジェクトテンプレート選択画面で「GR-LYCHEE_Sketch_V1.xx.zip」を選択します。テンプレートはたくさんあるため、フィルタに「lychee」と入力すると見つけやすくなります。
テンプレートを選択後、適当にプロジェクト名を付けて「プロジェクト作成」をクリックしてください。

login



3. スケッチの表示

プログラムの作成画面に切り替わります。左ナビのエクスプローラーにある「gr_sketch.cpp」をダブルクリックするとプログラムが表示されます。

login



4. スケッチのビルド(コンパイルして書き込みファイルを生成)

この画面でプログラムを書いていくことになりますが、最初からGR-LYCHEEのLEDを光らせるサンプルプログラムが完成しています。プログラムの作成にはスケッチリファレンスを参考にしてください。
右ナビの「ビルド実行」をクリックしてください。。

login


以下の通り、ビルドの結果が表示されます。ビルドが成功すると最下部にプログラムのサイズと「Make process completed」が表示されます。閉じるボタンを押して、画面を閉じてください。

login



5. スケッチのダウンロード(PCに書き込みファイルを保存する)

ビルドに成功すると「lychee_sketch.bin」というファイルが作成されます。このファイル名の上でコンテキストメニューを開き、「ダウンロード」を選択するとファイルがPC上にダウンロードされます。

login



6. USBケーブルでGR-LYCHEEとPCを接続

GR-LYCHEEとPCをUSBケーブルで接続してください。

login


MBEDというUSBメモリとしてGR-LYCHEEが認識されます。

login



7. スケッチの書き込み

先ほどダウンロードしたlychee_sketch.binをMBEDにコピーしてください。

login



8. スケッチの実行

GR-LYCHEEのリセットボタンを押してください。GR-LYCHEEのLED光りましたか?

login


 

シリアルモニター

サンプルプログラムではGR-LYCHEEの「UB0」を押すとUSBにメッセージを送っています。以下は「Tera Term」で表示した例です。シリアルモニターはプログラムの実行状況を見るときに便利ですので、ぜひ試してみてください。

login


以下は「UB0」の位置です。

login

 

share