がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

アイテム

TOPへ

GR-LYCHEE 特設

Webカメラにしてみよう!

概要

GR-LYCHEEをWebカメラにしてみましょう。GR-LYCHEEにはESP32モジュールを搭載しており、Wi-FiとBLEの接続が可能です。今回はWi-Fiを使って、Webブラウザで画像を表示してみます。

準備

ハードウェア

GR-LYCHEE、USBケーブル(マイクロBタイプ)を準備します。カメラの取り付け方はこちらを参照してください。

login


 

Webカメラサンプル

はじめにブラウザ表示用の「index.htm」ファイルをSDカードに保存します。

以下のリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を行ってダウンロードしてください。

index.htm

保存後、GR-LYCHEEにSDカードを差し込んで以下のスケッチを実行してください。

 


Webカメラの動作を確認

シリアルモニターを起動し、GR-LYCHEEのリセットボタンを押します。以下のようにDHCPにより取得したIPアドレスが表示されます。



表示されたIPアドレスをWebブラウザのURLに打ち込んでみましょう。以下の画面が表示されます。
カメラの画像が表示されます。



 

share