がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

アイテム

GR-PEACH 特設

Webサーバーその3 Webカメラを作ってみる!

概要

GR-PEACHはカメラの画像処理ができます。ここでは防犯用などに使われる市販のデジタルカメラを使い、GR-PEACHをWebカメラにする例をご紹介します。

login

準備

GR-PEACH、USBケーブル(マイクロBタイプ)の他に有線LAN、マイクロSD、デジタルカメラ、コア社からリリースされているGR-PEACH AUDIO+CAMERAシールドを準備してください。

login
login login

 

デジタルカメラの接続方法

login

 

Webカメラサンプル

はじめにブラウザ表示用の「index.htm」ファイルをマイクロSDに保存します。

以下のリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を行ってダウンロードしてください。

index.htm

保存後、GR-PEACHの裏面にあるSDソケットにマイクロSDを差し込んで以下のスケッチをgr_sketch.cppにコピーしてビルドし、GR-PEACHに書き込んでください。

 


Webカメラの動作を確認

GR-PEACHに書き込んだらTeratermなどのシリアルモニターを起動して、GR-PEACHのリセットボタンを押します。以下のようにDHCPにより取得したIPアドレスが表示されます。

login



表示されたIPアドレスをWebブラウザのURLに打ち込んでみましょう。以下の画面が表示されます。
カメラの画像が表示されます。

login

 


share