がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

アイテム

TOPへ

GR-ROSE チュートリアル

WebコンパイラでArduinoスケッチ

概要

GR-ROSEのスケッチ(プログラム)作成をWebコンパイラで行う方法を紹介します。WindowsとMacで利用可能です。

準備

GR-ROSE、USBケーブル(マイクロBタイプ)を準備します。

login login

 

手順

1. Webコンパイラへのログイン

GADGET RENESASのトップページからWebコンパイラに「ログイン」します。ログインをクリックしてください。ログインにはMyRenesasアカウントが必要ですので、登録していない場合は新規登録をクリックして登録してください。 試しに使ってみたい場合は「ゲストログイン」をクリックしてください。ただし、作成したプロジェクトは保存されませんので注意してください。

login


MyRenesasアカウント情報を入力して「ログイン」を押してください。

login



2. プロジェクトの作成

以下のボタンから新規プロジェクトを作成します。初めてログインする方はスキップしてください。

プロジェクトテンプレート選択画面で「GR-ROSE_Sketch_V1.xx.zip」を選択します。テンプレートはたくさんあるため、フィルタに「rose」と入力すると見つけやすくなります。
テンプレートを選択後、適当にプロジェクト名を付けて「プロジェクト作成」をクリックしてください。

login



3. スケッチの表示

プログラムの作成画面に切り替わります。左ナビのエクスプローラーにある「gr_sketch.cpp」をダブルクリックするとプログラムが表示されます。

login



4. スケッチのビルド(コンパイルして書き込みファイルを生成)

デフォルトのスケッチが用意されていますので、右ナビの「ビルド実行」をクリックしてください。GR-ROSEのLEDを光らせるサンプルプログラムです。

login


以下の通り、ビルドの結果が表示されます。ビルドが成功すると最下部にプログラムのサイズと「Make process completed」が表示されます。閉じるボタンを押して、画面を閉じてください。

login



5. スケッチのダウンロード(PCに書き込みファイルを保存する)

ビルドに成功すると「rose_sketch.bin」というファイルが作成されます。このファイル名の上でコンテキストメニューを開き、「ダウンロード」を選択するとファイルがPC上にダウンロードされます。

login



6. USBケーブルでGR-ROSEとPCを接続

GR-ROSEとPCをUSBケーブルで接続してください。その後、GR-ROSEのリセットボタンを押してください。GR-ROSEがストレージとして認識されます。

login



7. スケッチの書き込み

先ほどダウンロードしたrose_sketch.binをストレージにコピーしてください。GR-ROSEのLED、光りましたか?

login


 

シリアルモニター

デフォルトのサンプルプログラムではPCにメッセージを送っています。以下は「Tera Term」で表示した例です。シリアルモニターはプログラムの実行状況を見るときに便利ですので、ぜひ試してみてください。

login


 

share